{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do the ATV660 / ATV960 series drives have conduit entries (knockouts) in the top of the cabinet?
Issue:
Do the ATV660 / ATV960 have conduit entries in the top of the cabinet?

Product Line:
ATV660 / ATV960 series enclosed drives.

Environment:
"Velocity" type drives up to 125HP.

Cause:
Information unclear in current literature

Resolution:
The ATV660 and 960 series drives up to 125HP have knockouts in the top and bottom of the cabinet for conduit entry, excluding the NEMA 3R rated cabinets.   The 3R rated cabinets have knockouts in the bottom only.  Input power and Motor leads can be routed in any combination of the top and bottom entries.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군