{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the ATV320 drive to power up with a blank display?
Issue:
The ATV320 drive powers up with a blank display.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Power board is inoperative or rectifier circuit is inoperative.

Resolution:
Troubleshooting
Check Line voltage on L1, L2, L3 to make sure it is balanced and correct.
Check the DC bus voltage across PA(+) and PC(-).  It should be (line voltage) x 1.414.  [eg  480V x 1.414 = 678Vdc].  If not, the rectifier is inoperative.
Check the +24Vdc-COM voltage.  If sagging, remove the 24V wiring to see if the external circuitry is shorting out the supply.
Drive will need to be replaced if it is found to be inoperative.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군