{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
EOCR-iSEM 에서 modbus 485통신을 통해 전력량(KWh)을 읽고싶습니다.
EOCR-iSEM 에서 전력량 Address 는 143, 144 (0.01KWh) 번 입니다.
143~144 입니다. 단위 또한 0.01KWh 입니다.


확인해볼 문제 Q&A

Q1. MSB, LSB 처리하지 않고 통신 중입니다.

MSB/LSB 나뉘어 있는 맵의 DATA 는 16bit size 가 아니고 32bit 사이즈 입니다.

MSB : Most Significant Bit
LSB : Least Significant Bit

최종값은 아래와 같이 계산하십시요.
최종값 = ( (MSB << 16) & 0xFFFF0000 ) + LSB;

즉 전력량은 아래와 같이 143, 144 번 맵을 읽어서 동시에 계산해야 합니다.
최종값 = ( (143번 << 16) & 0xFFFF0000 ) + 144번;

Q2. Modbus address 값을 보기 위에서 Modbus poll 사용 중인데 address 지정이 잘못되어있습니다.
아래와 같이 protocol addrss 로 지정하여 address 지정해야 합니다.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군