{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How to use a Thermocouple with the ABE-7CPA412?

Issue
How to use a Thermocouple with the ABE-7CPA412 for the BMXART0414 or BMXART0814?

Product Line
Telefast, x80 IO

Environment
ABE-7CPA412, BMXART0414, BMXART0814

Resolution
Telefast ABE-7CPA412 has an internal cold junction compensation to Thermocouple compatible with BMXART0414/BMXART0814. So, it is very important to know how to wire it when the channel is configured for thermocouple with the Telefast cold junction compensation in Unity Pro/Control Expert (as the pictures below).


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군