{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Power/Heat dissipation of SP334E?

SCADAPack 334E power consumption in the worst case is about 4.9W (4.5 + 0.3 + 0.020*24*2) with Analog outputs drawing full current.

Approximately 100% of the RTU's power consumption is converted into heat energy (a small amount will be converted into light energy rather than heat energy due to LEDs).

So the RTU outputs a little under 5 W of heat energy. This doesn't include the heat output of other devices or the external power supply that is providing power to the RTU.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군