{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can ATV320 be powered by DC bus using Bonitron unit?
Issue:
Can I use Bonitron unit connected on the DC bus to power up the ATV320 drive?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Customer has 1-phase line power.

Resolution:
Technically, if the Bonitron unit is sized properly, it could work. However, We have not tested that combination, and we have no UL listing on it.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군