{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can we join two expansion cables together between BMXXBE1000 modules
Issue:
Customer needs to add an extension rack to an M340 installation using BMXXBE1000 modules. The distance between racks is around 15metres.
He wants to know if he can join two expansion cables together (e.g. BMXXBC120K & BMXXBC030K) with a standard DB9 joiner (female-female)?

Product Line:
M340, M580, BMXXBE1000

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution::
Yes, this should work, as long as the cumulative length of all the cables used in a PLC station is less than or equal to 30 m.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군