브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What would cause the ATV630 Ethernet IP option card VW3A3720 to not show up in somove under the Fieldbus A slot?
Issue:
Causes for an ATV630 Ethernet IP option card VW3A3720 to not show up in somove under the Fieldbus A slot.

Product Line:
ATV630 with

Environment:
All

Cause:
ATV630 drives firmware is not at 1.5 or greater or you may need to build a project offline and then import the program into Somove.

Resolution:

Checked option 1 and it shows Ethernet IP card.  option 2 is no
Drive firmware is Version 1.5IEXX  or greater  which is good for the Ethernet IP option card.

Next Open up the Somove software:

Checked and we created a project offline adding the Ethernet IP card for option A

Now we copied the program from the drive and now it shows up as Ethernet IP under slot A in the Field bus section under Parameter list.

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.