{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an INF2 fault on the ATV71 drive?

Issue:
ATV71 drive with INF2 fault.

Product Line:
ATV71

Environment:
All models

Cause:
The Drive trips in INF2 fault when the software version is incompatible with the application and control motor boards.

Resolution:
Check the reference of the power board and its compatibility.  Re-flash the control board or replace it.  Reseat the power card and control card, and try to power cycle the drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군