{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Video: Back-UPS Pro M2 & RS with SineWave; Adjustment of unit battery transfer sensitivity

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
APC
Back-UPS Pro M2 & RS with SineWave; Adjusting the battery transfer settings.

Product Line:

Back-UPS Pro "M2" and "BR SineWave" models
BR1000MS / BN1100M2 / BN1350M2 / BR1350MS / BN1500M2 / BR1500MS

Cause:
UPS is not operating On-line or may be transferring to battery power frequently.

Resolution:
The following video details the process for manually adjusting the on-battery transfer thresholds for the Back-UPS Pro M2 & RS with SineWave series. These settings may also be adjusted through PowerChute Personal Edition software on compatible Windows computers.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군