브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How the earth leakage protection works inside ATS22 soft starter
Earth leakage monitoring is done on the input (line side) of the ATS soft starter because the output of a soft starter is a chopped voltage waveform during starting, it provides a gradual linear voltage ramp to the motor. the toroid is designed for a true sinusoidal waveform so you may get nuisance tripping during starting if you install it after the ATS.

There are two parameters in ATS22 related to ground leakage current protection.
Grdd - Ground leakage current threshold - You can set its range between 10 to 100 (% of rated current)
Grdt - Ground leakage current time delay - You can adjust this parameter between 1 to 60 sec.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.