{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between nPr and CoS on the ATV320 drive?
Issue:
Differences between nPr and CoS on the ATV320 drive.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
nPr: This is the rated motor power.  This should be set to the motor horsepower given on the name plate.

CoS: This is the motor 1 cosinus phi value or more commonly known as motor power factory (PF).  This has a range of .5 to 1.  The motor nameplate may be designated PF or COS.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군