{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause the ATV630 and ATV930 drives to have a blank display and not power up?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV630 and ATV930 drives with blank display and not power up.

Product Line:
Altivar ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
DC bus is not charging, bad power board or MCB

Resolution:
  1. Check Mains voltage on L1 L2 L3,
  2. Check DC bus voltage on PA+ and PC if it has the voltage on the ATV930 drives only
  3. Check the +24vdc and +10vdc power supplies.
  4. Power cycled  if needed  and see if the display comes back up.
  5. Check to see if there is an  Ethernet cable connected into the modbus port.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군