{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Execution sequence (Scan order) of FBD section in Unity Pro
Issue:
In which order are the function blocks scanned (or execution sequence) in a Unity Pro FBD section?

Product Line:
Programming software

Environment:
Unity Pro

Cause:

Resolution:
The blocks are scanned (or executed) in the following order:
From top left position to bottom right position, with top having priority over left, as shown below (case 1)

img1

If blocks are linked together, the execution order will now follow the flow of the link (case 2)

img2

You can also force the execution sequence by going in the properties of the function block (case 3)

img3

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군