{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can the ATV12 Drive run a motor up to 400Hz?
Issue:
ATV12 drive capability to run a motor up to 400Hz

Product Line:
Altivar 12, ATV12

Environment:
All

Cause:
Wants to run the motor up to 400hz

Resolution:

Programming the drive

DRC menu
bFr=60hz
UNS = motor voltage
Ncr motor current
FRS= 400hz
tFr =400hz

Main menu
ACC=3 seconds suggested 10 seconds
DEC 3 seconds
LSP 0 (for a test, set 400hz if you do not have a voltage or current feedback speed input)
HSP 400hz

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군