{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Intermittent Communications to EM4800 in Power Monitoring Expert 8.1
Issue
The EM4800 communications are intermittent despite being able to continuously ping the device

Product Line
EM4800

Environment
Power Monitoring Expert 8.1

Cause
The communications are slower on the network that the device is on than anticipated

Resolution
Go to devices in Management console.
Right click on the device and click properties.
Right click in the white space and select advanced properties.
Change the Receive Timeout from 10,000 to 20,000.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군