{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you power up the ATV32 with an external 24Vdc supply?
Issue:
ATV32 power up with an external 24Vdc supply

Product Line:
ATV32

Environment:
All serial numbers

Cause:
To maintain control power to the drive.

Resolution:
Yes, the P24 terminal and COM are the connections that can be used for external 24VDC.
**NOTE:  This does not apply to the ATV320, the P24 terminal on ATV320 is only used to supply the STO (Safe Torque Off) terminal, P24 will not accept 24v.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군