{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to configure the display network settings on a Galaxy VM

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Configuring Network Settings on Galaxy VM UPS Display

Product line:
Galaxy VM

Environment:
All Product models, all serial numbers

Cause:
How to configure the display network settings on a Galaxy VM

Resolution:
Go over the steps required to configure the network settings on a Galaxy VM.

The Galaxy VM comes equipped with a built-in network management card with the display, and has 2 empty SmartSlots for additional NMC if desired.  The Galaxy VM supports the AP9630, AP9631 and AP9635 SmartSlot cards only.

Start at the Home screen.
Select 'Configuration'

From the Configuration screen select 'Network' then 'Display' Make the changes needed to configure the network settings for the display.

The following video demonstrates this procedure:

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군