{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an InFb or internal error 11 on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
ATV660- What can cause a internal error 11 (InFb)?

Product Line:
ATV630, ATV930, ATV660 and ATV960

Environment:
All

Cause:
-Loose connection of the temp. sensors.
-Not correctly connected plugs
- Calibration data of the thermal sensors not correct.

Resolution:
All internal temperature sensor is monitored, for short circuit or open circuit.
If a short circuit / open circuit is detected the InFb occurs.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군