{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is DSM303 remote UMI module is compatible with ALL Sepam series 20, 40, 60, 80?
The DSM303 should be compatible with all models of Sepam 20, 40, 60, and 80. Normally, if the customer orders a new DSM303, it will be compatible with all Sepam. But, if it is an old DSM303, maybe ordered before 2000, then it may not be compatible with the Sepam specially  with series 40. DSM has its own firmware, in which we have zero access. If the firmware of DSM303 is less than V0146, then  there will be a problem. DSM303 cannot have firmware upgrade, it should be replaced.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군