{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the VW3A3725 Bacnet option card compatible with the ATV900 Series Drives?
Issue:
VW3A3725 Bacnet option card compatibility with the ATV900 Series Drives

Product Line:
VW3A3725
ATV930, ATV950, ATV960, ATV980.

Environment:
ATV600 drives only

Cause:
Information unclear in current literature.

Resolution:
No, the VW3A3725 is not compatible with any ATV900 series. It is designed for the ATV600 family only.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군