{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why does the Altistart ATS22 stops everytime the start button is released?
Issue:
ATS22 stops when the start button is released

Product Line:
MCC

Environment:
8639 22U

Cause:
ATS22  stops when the start button is released

Resolution:
Verify 2 wire / 3 wire control  wiring configuration is correctly wired to the soft start.
Verify control circuit has no loose or open connections.
Verify RCR relay connections and operation.
Verify the latching circuit in the control wiring is being maintained to hold the run command.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군