undefined undefined
{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is RoHS?
The European Directive 2002/95/EC -“Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) effective July 1st, 2006, its recast 2011/65/EU of June 8th, 2011, the Delegated Directive (EU) 2015/863 of March 31st 2015, forbid the use in Europe of lead, mercury, cadmium, Hexavalent chromium, the polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE) flame retardant and Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP) from July 21st 2019 in certain electrical and/or electronic equipment’s.
 

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?

67% 의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.

move-arrow-top