{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is an OHF Fault on an ATV312?
Issue:
ATV312 OHF fault

Product Line:
Altivar, ATV312

Environment:
All

Cause:
Drive over heating fault.
Drive temperature too high

Resolution:
Check the motor load, the drive ventilation and the environment. Wait for the drive to cool before restarting.
Check the see if the cooling fan is running.
The threshold for OHF fault is 118% based on heatsink temp.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군