{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the ATV212 S-flex enclosed drive to not start in hand control but works in auto control?
Issue:
The ATV212 S-flex enclosed drive will not start in hand control, but works in auto control.

Product Line:
S-flex ATV212 enclosed drive

Environment:
All

Cause:
Loose wire connection on the HOA switch.

Resolution:
Troubleshooting,
Start with the hand contact on the back of the HOA switch makes sure the contact is closing.
Check the wiring from the HOA switch to the A1 coil connection on the run interposing relay.
Check to make sure the drive is not in local control mode.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군