{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card?

Issue:
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card VW3A3627?

Product Line:
ATV630 and ATV930  with the Profinet VW3A3627 option card.

Environment:
Telegram one only

Cause:
Wants to run the motor in reverse using telegram 1 in profinet.

Resolution:
You have to write a hex C000 which is negative -100% of the max freq tFr range and the motor will run in reverse
The frequency reference is normally the second word in the profinet output table for command.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Telegram run motor in reverse.JPG.jpg [54.35 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군