{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the acceptable input voltage range for Altivar 6xx and 9xx Process Drives?
Issue:
Acceptable input voltage range for Altivar Process Drives ATV630/930

Product Line:
Process Drive

Environment:
All

Cause:
Supply Line Voltage

Resolution:

The line voltage tolerance is +10% and -15%.

Per the ATV600 and ATV900 Catalog, the range is as follows:
- 200 - 15%...240 + 10% three-phase for ATV…M3
- 380 - 15%...480 + 10% three-phase for ATV…N4
- 500 - 15%…690 + 10% three-phase for ATV….Y

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군