{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the BACnet option cards VW3A3725 available on the ATV630 Process Drives?
Issue:
ATV630 Process Drives Bacnet option cards availability.

Product Line:
Altivar ATV630 only

Resolution:
The BACnet part number is VW3A3725, is a BACnet MS/TP module for ATV600 series drives. They are not compatible with ATV900 series drives.
Note that the ATV630, ATV650, ATV680, and ATV660 drive Firmware needs to be minimum V1.8.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Bacnet MS TP VW3A3725.pdf [2.09 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군