{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What would cause a EPF2 fault using Profinet's telegram 1 and I/O profile on the ATV630 and ATV930 drives?

Issue:
EPF2 fault causes using Profinet and I/O profile on the ATV630 and ATV930 drives.

Product Line:
ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
IO Profile and Telegram 1 are not compatible.

Resolution:
Profinet telegram 1 is not supported with IO Profile.  It is suggested that they use telegram 100 which does support IO Profile.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군