{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible in Unity pro to force %IW values directly from the Animation Table with M580?
Issue
Need to force analog input DDT in the M580.

Product line
M580, Unity pro , Control Expert


Resolution
It is possible now to force Analog inputs on M580 with unlocated data model (on Device DDT).

it will not be implemented on located data, because Schneider focus is on unlocated Data with M580.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군