{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to read a Value of a built-in potentiometer of Altivar ATV320 variable speed drive by ATV logic?
Altivar ATV320 does not have a built-in potentiometer. It has a rotary knob, that under certain configurations can be used for entering reference speed.
If FR1=LCC [HMI] then the rotary knob is used as a frequency reference and so the value of frequency reference can be read from the LFR variable or FRH (frequency reference before ramp)
To read LFR by ATV logic, use an "ADL container", see printscreen. The range of LFR is -599.9 to +599.9

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Logic.jpg [117.82 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군