{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the acceptable input voltage for an S-flex system?
Issue:
What is the acceptable input voltage for an S-flex system?

Product Line:
ATV21 and ATV212 enclosed S-flex systems.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Voltage fluctuations at customer site.

Resolution:
The input voltage tolerance is -15% / +10% of the rating of the drive.  Note that this is the acceptable range of the equipment but may not be acceptable in your application.   As input voltage drops, motor current will increase proportionally and it is possible for the motor current to increase to a point that a motor overload condition occurs while above the minimum voltage.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군