{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the GV2AF4 adapter not to fit and connect to the ATV320 drive and the GV2 circuit breaker?
Issue:
GV2AF4 connection to ATV320 and GV2 circuit breaker.

Product Line:
ATV320 + GV2 breaker

Environment:
All

Cause:
GV2AF4 adapter pins are not long enough.

Resolution:
There is a newer adapter to connect the GV2 and the ATV320
The new part number is GV2AF5
There is a 29-day lead time on the part so you may need to contact customer service to see if you can expedite the order if needed.
The pins are longer to allow a better connection between the GV2 and the ATV320 drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
TeSys DF_ LS1-GK1_GV2AF5.pdf [69.87 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군