{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Differences between ATV12 and ATV312 from Modbus point of view
Differences between ATV12 and ATV312 in Modbus communication.
The most difference between ATV12 and 312 is the state machine ETA(#3201).
ATV12 State machine: ETA(#3201)=[16#**50] -> [16#**31] -> [16#**33] -> [16#**37]
ATV312 State machine: ETA(#3201)=[16#**40] -> [16#**21] -> [16#**23] -> [16#**27]

The ETA(#3201) status shows different value between ATV12 and ATV312, You can find more detail description in corresponding manuals..

Besides this difference, the hardware and software is almost the same Modbus protocol and the address is also the same.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군