{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an OLF1 fault on the Altiivar 12 drive?
Issue:
Cause of an OLF1 fault on the Altiivar 12 drive.

Product Line:
ATV12

Environment:
All serial numbers

Cause:
1 output phase loss

Resolution:
• Check the drive settings. (nCr, ITh, CLI)
• Loss of one phase at drive output
• Check the connections from the drive to the motor
• In case of using downstream contactor, check the right connection, cable and contactor

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군