{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
E-FLEX ATV61 drive is running, but not the motor?
Issue:
E-FLEX ATV61 drive is in RUN status with output frequency and voltage, but the motor is not running.

Product Line:
ATV 61
E-Flex

Environment:
All

Cause:
Motor is not running, no motor current

Resolution:

If the E-Flex has the bypass feature, then there will be a TEST/NORMAL switch on the front.  It is possible that the drive may be in TEST mode which would mean that the output circuit to the motor is open.  The VFD Output phase loss feature is inactive, so the drive will be allowed to run.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군