{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the power consumption of a PTC probe wired to the LT3SM protection relay ?

The current flown via the PTC probe is 1-2mA
2mA is flown at low temperature (PTC probe has low resistance)
1mA is flown at high temperature (PTC probe has high resistance)
If PTC probe will be tempoary replaced by resistor 250 Ohms (simulates low temperature) its power consumption will be I^2*R = 2mA * 2mA * 250 Ohms = 1 mW

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군