{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the power losses for ATV regen ATVRU75N4, RD15N4 ?
The power losses are :
- 12W in standby mode for both reference
- 346W at the continuous nominal power for the reference ATVRU75N4
- 381W at the continuous nominal power for the reference ATVRD15N4

To determine the losses according to the braking cycle, the curve is linear (0 power = 12W and 100% of power = 346W or 381W)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군