{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the Altivar 340 programming be saved to the VW3A1111 Keypad?
Issue:
ATV340 saving parameters to the Keypad VW3A1111.

Product Line:
Altivar 340

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
Yes, the ATV340 works the same way as the ATV630 and ATV930.  Browse to [Main Menu] > [File Management] > [Transfer Config File] > select "Copy from the drive" to backup to the keypad.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군