{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can we see the checksum of application of M221 controller ?
For M221 controller range, it is possible to check application checksum through system words %SW94-%SW95
%SW94 -%SW95 , this is a Checksum  of the application
the values  of %SW94-%SW95 content can be seen/read either connected to the real M221 PLC or also  in simulation mode  ( the values will be the same in both case)
so for each application he can register the checksum

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군