{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does HMIGTO1300/1310 communicate to the Zelio Smart Relay?
Issue:
Why doesn't the HMIGTO13x0 communicate to the Zelio Smart Relay?

Product Line:
HMIGTO1300/HMIGTO1310

Resolution:
No, the HMIGTO1300 / HMIGTO1310 does not communicate to the Zelio Smart Relay. The COM port is a RJ45 connector which only has 8 pins compared to a standard DSUB9 connector which has 9 pins. The missing pin is required for the communication to work with the Zelio Smart Relay.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군