{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the difference between LI1 and DI1 on altivar drives?

Issue:
The difference between logic input LI1 and digital input DI1

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
ATV12, ATV312, ATV320, ATV71, ATV61, ATV600, ATV900, ATV58, ATV66, ATV11, ATV28, ATV18, ATV16

Cause:
Manual refers to LI inputs and Drive terminal refer to Digital inputs.

Resolution:
LI1 is a programmable logic input.
DI1 is a programmable digital / logic input.
Technically, they are the same.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: