{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does class S1 and S2 mean for a HV circuit breaker ?
IEC 62271‐100 defines two separate class according to the type of the system.

circuit-breaker class S1
circuit-breaker intended to be used in a cable system

circuit-breaker class S2
circuit-breaker used in a line-system

The type tests and the specifications are different if the circuit breaker is defined S1 or S2 class.
Our HV circuit breakers (LF,SF, Evolis, Easypact EXE) are S1 class

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군