{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Explanation of BRC parameter on Altivar ATV340 variable speed drive ? Should we set it to no when using a Regenerative unit?
When regenerative unit ATVRUxx or ATVRDxx is used with Altivar 340, the parameter BRA [dec ramp adaptation] must be set to No.
BCR is a function for enabling braking resistors.
On ATV340 if BRC=YES and BRA=No then the drive will trip in BUFO (brake unit fault) if no braking resistor is connected.
On ATV340 if BRC=No and BRA=No then the drive will brake either to the braking resistor (if used) or via the regen unit, but will not detect the disconnection of the braking resistor.

So in the case of regen unit presence (without braking resistor) set BRC=no.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군