{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How is the JOG function programmed on the ATV340 drive?
Issue:
How to program the ATV340 drive for JOG?

Product Line:
Altivar 340

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
From the main menu, select menus Complete settings -> Generic functions -> Jog.
Default settings as follows.
JOG    Jog assignment, set as appropriate
JGF    Jog frequency,    10 Hz.
JGT    Jog delay,    0.5 s.

See attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV340 JOG.pdf [135.48 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군