{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

역결상 전압보호 계전기 PMR 1차측 퓨스사양을 알고 싶습니다.

역결상 전압보호 계전기 PMR 제품은 별도의 제어(조작)전원이 없는 3상 전압 입력이 들어가면 바로 동작조건이 이루어지는 제품으로
MCCB 에서 바로 연결되는 전력선으로 3상 전압 분석과 제품 내부의 전원 공급이 동시에 진행되므로 외부 왜란 요소로 인한 PMR 역 결상 오동작 및 제품 소손 방지, MCCB로부터 연결되는 배선 보호를 위해서
500VAC 0.5A Gg 휴즈를 사용하도록 권장하고 있습니다.

첨부파일의 Instruction sheet를 통해 내용을 확인하시기 바랍니다.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

RD14-03-013_R14_A2 type_July2018_0706  (SDDR, PMR, EGR).pdfRD14-03-013_R14_A2 type_July2018_0706 (SDDR, PMR, EGR).pdf [3.14 MB]
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군