{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What happens when the optional installed EPO is triggered on the single phase Symmetra?

Product Line
Symmetra LX
Symmetra RM
Symmetra Power Array

Resolution
When the EPO on the single phase Symmetras is triggered it will cause the System Enable switch (on/off switch) to physically move to the "off" position. Regardless of what state the UPS is in (On battery, On line, In Bypass) the Symmetra will immediately be powered off entirely. This includes all load attached.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군