{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can we adjust the overload relay while the motor is running?

Issue:
Customer wants to adjust the LR9F overload while the motor is running.

Product line:
LRD, LR9, LR9F, 9065 solid state, SSOLR

Environment:
All solid state or overloads with adjustable dials.

Resolution:
It is recommended to stop the motor and then adjust the overload settings.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군