{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to check the Micrologic type E 's battery status?
1. Micrologic is not connected to the auxiliary 24V DC power supply: by pressing the test/reset button the red LEDs should light up if the battery is charged, but not the display. In this situation it is shown that the battery is still charged by lighting up the Ir, Isd, Ig, Ap LEDs.

2. Micrologic is connected to the auxiliary 24V DC power supply and the display is switched on: In this case, the status of the battery is shown on the display in percentage (100%, 80%, 60%, 40%, 20% or 0%).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군