{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Will TwidoSuite software run on a Windows 10 machine?
Issue:
Can TwidoSuite run on Windows 10 ?

Product Line:
Twido, TwidoSuite

Environment:
TwidoSuite

Cause:
Can't get Twidosuite to run on Windows 10.

Resolution:
No. TwidoSuite, Twido is an obsolete product and has been replaced with the M221 and EcoStruxure Machine Exert Basic ( formally TwidoSuite) software that will run on Windows 10. The last version of TwidoSuite is version 2.31.4 and it will run on Windows 7 64 bit. With the Ecostruxure Machine Expert Basic and M221 you can import the old Twido programs into Machine Expert Basic and load program into the M221.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군